This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM34936:LM34936启动波形问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734527/webench-tools-lm34936-lm34936-start-up-waveform-question

器件型号:LM34936

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我们使用 LM34936 Webench 启动仿真、条件输入为11.4V 至12.6V、输出为12V、输出为5A、仿真结果显示稳定的启动电压大约为10.181V、而不是12V。

我是否可以知道如何解决仿真问题?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、
    请将您的 WEBENCH 设计分享到 harish_k@ti.com

    我们将对此进行研究。


    此致、
    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    感谢您的沟通。 我刚刚发送了它。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    感谢您分享设计。 我们将研究问题并返回。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    感谢您的耐心等待

    我们正在积极处理这一问题。 我们会随时向您发布状态信息。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    问题现已解决。 您将能够在我们的下一个版本中看到 TI.com 上的最新更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    TI.com 上提供了最新更新。
    如果问题得到解决、请点击"TI 认为已解决"。

    谢谢、
    Kiran Kumar