This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MEMS

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739360/mems

     大家好、我正在编写一份关于 MEMS 的术语文件、需要回答一些问题才能包含在我的论文中。 能不能有人帮助回答这些问题、请->  

h   1.  您 对微电子机械系统(MEMS)有何看法 -它们是否有用或最终会被其他技术淹没?

  1.   2.   在设计/制造 MEMS 器件时、TI 面临的最大挑战是什么?
  2.    3.  企业/行业接受新技术通常需要多长时间?

   谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prati。 以下是您对术语文件主题的一些看法。

    如今、MEMS 器件已应用于许多产品中、例如汽车、手机、游戏设备和喷墨打印机等。 与我们物理环境的交互使 MEMS 器件如此引人注目。 例如、加速计需要测量加速度或减速的变化–MEMS 惯性传感器是此方面的最佳技术解决方案。

    在 TI,我们确保我们的 MEMS 器件可以使用 TI 的标准制造工厂进行制造。 该封装是 MEMS 器件成功功能的一个组成部分、因此我们需要花适当的时间开发封装设计和测试方法、这一点很重要。

    MEMS 器件自20世纪50年代/ 60年代就已问世。 然而、MEMS 直到20世纪90年代才开始成为主流、当时它们被引入为汽车中安全气囊传感器的加速计。 DLPRegistered技术在20世纪90年代中期被认可为一种新的显示技术,因为它是一种比当时市售产品更好的产品。 如今、DLP 技术继续为显示和光控制应用提供出色的功能。