This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951原理图/PCB 与 BOM 不匹配。

Guru**** 2584905 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734113/tida-00951-tida-00951-schematic-pcb-not-match-with-bom

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件: AMC1301OPA376

大家好、  

-我们参与了此 TIDA-00951入门套件的制造。 我们已将 PCB 设计发送给制造商、他们已将已经构建的 PCB 发回给我们。 好的

同时、我们还购买了 TIDA 00951技术文件中所示的所有 BOM 组件。 好的。

然后、当我们将这些 BOM 器件焊接到制造的 PCB 上时、我们注意到组件 U4 (光耦合器)的占用空间不相同、而且 BOM 中的组件是另一个与 Altium PCB/原理图相关的不同组件(5个引脚和另一个内部原理图)、 这是一个由4个引脚组成的光耦合器和不同的内部原理图。

到目前为止、我们只注意到该组件在 Altium Schematic/PCB 和 BOM 之间不匹配。 但我们不确定 BOM 的其他组件、直到我们在接下来的几天内焊接它们。

我们认为、此问题需要由 TI 修订。

谢谢、

Guillermo Perez、西班牙塞维利亚大学研发电力电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用4引脚 LTV-817。 我们在网上再次更新了原理图、但看起来 BOM 不显示最新版本。 我将简短地更新它。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 RAM:

    好的、希望您可以修改最终原理图组件所示的 BOM。 奇怪的是、与 Schematic 文件相比、BOM 修改日期更新...

    我们保持联系。

    此致、

    吉列尔莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    我们注意到一些额外的组件在 Altium 和 BOM 之间不匹配:

    1) C12:在 BOM 中出现一个说明、这是不正确的、因为 Altium 中使用的封装用于100pF 0603电容器、而不是通孔电容器。 解决方案:使用100pF 单元(与 C40型号相同)更新 BOM。

    2) R47:在 Altium 中、组件器件型号(0603)与所用封装(1206)不匹配。 解决 方案:您需要更新 Altium 中的组件以使用 BOM 中显示的0603封装。

    3) C15、C25: 在 Altium 中、组件器件型号(0603)与所用封装(1206)不匹配。 解决 方案:您需要更新 Altium 中的组件以使用 BOM 中显示的0603封装。

    此致、

    吉列尔莫·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!

    感谢您将这些内容告知我们。 非常感谢您为提高 TI 参考设计文档质量所提供的帮助。 我们将尽快完成这些更改。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    好的、谢谢您的话语。 以下是设计中需要修改的一些额外组件:

    - D16、D17 ->使用的尺寸不适合其腿的直径。 孔太小、MBR3100组件无法插入其封装中。 解决方案:将封装孔更改为至少大10密耳的孔。

    - HS1、HS2 -> BOM 中显示的组件在 Altium 中使用不同、因此尺寸与 BOM 中显示的组件不匹配。 解决方案、请将 BOM 中的组件更改为正确的组件。

    此致、

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要修改的另一个组件:

    - J9、J10、J11和 J12:您在 Altium 中使用的封装尺寸与 Wurth 在其数据表中针对这些器件型号(1.475mm)指定的直径完全相同(1.47mm)。 因此、在实际的 PCB 中、由于制造公差或其他原因、组件不会固定在孔中。 解决方案:增加这些组件的封装尺寸中的孔尺寸。


    此致、

    吉列尔莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!

    我们正在根据您提供的建议更新 TID。 再次感谢您。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    当 ADC 通道的读数来自 VBUS 电压电平时、我们遇到问题。 我们找到了从 VBUS 点到 ADC B6通道的两种不同版本的住宿信号电路。 问题是、这两个原理图之间的正确之处是什么?

    1) TIDA-00951章节6.3.1.7隔离式电压检测的 PDF 中显示的电路: http://www.ti.com/lit/ug/tidud04/tidud04.pdf 

    2) TIDA-00951图纸3原理图中显示的电路、对于该电路、最终的 Altium 项目和物理 PCB: http://www.ti.com/lit/df/tidrr65/tidrr65.pdf 

    我们始终在 Code Composer 中读取相同的位值(饱和):4095与电源电路的引脚 VBUS 中的电压没有关系、因此请参阅。 让我们知道上面所示的电路是正确的。

    祝你度过美好的一天!

    吉列尔莫·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、TI、

    关于 AMC1301和 OPA276电路的 VBUS 信号调节的最后一个问题、两个版本(产品网站上的 TIDA-00951和 Altium 文件)都是错误的。

    我们在 LTSpice 中对两个版本的电路进行了仿真、但它们都无法正常工作、因此我们可以搜索与 AMC1301和 OPA376相关的不同应用手册、将其作为隔离式信号调节、我们找到了合适的配置、该配置在 LTSpice 中工作正常。 此电路如下所示:

    我们已经对这个电路进行了良好的仿真结果,所以问题是,你对此有什么看法? 解决方案是什么?

    谢谢、

    吉列尔莫·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     吉列尔莫、您好!  

    请使用此邮件随附的原理图片段。 我将向您发送一封 DNP 器件准备就绪的电子邮件。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经发布了一篇与硬件相关的新帖子、用于讨论这些与 Altium 与 BOM 不匹配无关的问题/修改: e2e.ti.com/.../2756865
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    您为 VBUS 感应建议的电路过早使其输出饱和、我 已经对您的建议进行了仿真。 请参阅随附的图片:

    我们实现了该电路、它在仿真和实际硬件测试中表现出更好的响应:

    你怎么看?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    在您展示的第一个仿真中、R7和 C3需要连接到运算放大器的+ve 输入端子。

    在第2步中添加1.2V 失调电压也不是问题。 它将在总线上的0输入电压下导致 ADC 设置为+1.2V。

    在使用 我在该帖子中建议的更改进行模拟的大约1中、您应该能够消除偏移。 TIDA-00951固件在0V 总线输入下的偏移接近0V、除非您进行更改、否则其接受1.2V 偏移。

    此致、

    RAM