This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM317:LM317

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM317, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740769/tina-spice-lm317-lm317

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件:Tina-TITL081

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在使用 LM317 SPICE 模型来仿真我的设计电路、但我发现来自调整的电流与理论值不同、不是50微安。 因此、我无法获得我的相关结果。从下图中、VF2值应为11.25V、但它仅提供20.58mV。 谢谢  

变频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的联系。
    您能否分享您测试的 TINA 模型?

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这是我使用的宏模型  

    *美元
    * LM317
    (小部分
    *(C)版权所有2014 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
    (小部分
    **此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
    ** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
    **或隐含的,关于本模型,包括的保证
    **用于特定目的的适销性或适销性。 是的
    **仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
    **且性能与客户有关。
    (小部分
    *
    **发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
    *部分:LM317
    *日期:2014年12月11日
    *模型类型:瞬态
    *仿真器:Tina TI
    *仿真器版本:9.3.50.304 SF
    * EVM 订单号:
    * EVM 用户指南:
    *数据表:SLVS044V朣EPTEMBER 1997朢EVISED 2013年2月
    *
    *型号版本:最终版本1.00
    *
    (小部分
    *
    *更新:
    *
    *最终1.00版
    *发布到 Web
    *
    (小部分
    ADJ OUT_0 OUT_1中的.SUBCKT LM317_TRANS

    *加密宏。 无法查看内容。

    .end

    谢谢、

    唐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还可以共享测试设置文件(.tsc 文件)吗?

    谢谢、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试过不同的.tsm 文件

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../T1LM317_5F00_TRANS.TSMe2e.ti.com/.../T2LM317_5F00_TRANS.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐英年、您好!

    您能否按照 Manoj 的请求提供.tsc? .tsc 文件是原理图文件(不是模型网络表文件或.tsm 文件)。 这是您单击并打开时的文件、它将显示您在第一个帖子上发布的快照原理图图片(其中显示了 LM317与 TL081连接、以及通过 R3等)

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Herman  

    很抱歉,我的.tsc 文件附带了延迟的回复。

    谢谢  

    Tang e2e.ti.com/.../317-with-081.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    根据发布 的 TINA-TI 参考设计、我已对所附的 TINA 原理图进行了更改 、并运行瞬态仿真直至240m。 您的测试台是1U、看起来非常小、以便达到适当的稳定状态。

    PFA TINA 原理图按预期工作。

    e2e.ti.com/.../4024.317-with-081.TSC

    谢谢、此致、

    Saket