This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-00807:与原理图相关的信息

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741899/tina-spice-tida-00807-information-regarding-schematic-diagram

器件型号:TIDA-00807
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

HII

我正在处理故障指示灯、我正在从您的参考设计中获得帮助。但我无法理解的一些连接、如果我能够获得 在 Altium 或任何其他软件中制作的完整原理图、它将对我非常有帮助。

谢谢、此致、

Deepak Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak

    很高兴知道您正在处理故障指示灯。

    我相信您参考了设计指南、您可能会在 pats 中看到设计。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00807

    请单击 TI 设计链接并向下滚动到设计文件部分

    您将找到完整设计的 PDF 和 Altium 文件。

    此外、我们还有另一种可供您查看的头戴式故障指示灯设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00998

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,先生
    我获得了 Altium 设计文件、感谢您的帮助。
    但我还有一个查询。
    我无法找到如何将代码刻录到微处理器中、因为没有 launchpad。
    谢谢
    Deepak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Deepak
    很高兴听到您找到了设计文件。
    请看 J1、它是编程连接器。
    此设计使用称作 Spy-Bi-Wire (SBW)的2线 JTAG 接口进行编程。
    您可以使用许多帮助来了解编程。
    或者、请打开标题为 MSP430编程的新主题、以从相关 FAE 获得帮助。
    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    非常感谢您的回复。

    但 SIR、我从未使用过 JTAG 接口。  它是一种可直接连接到 J1的硬件器件、其另一端可使用 USB 直接连接到 PC

    它可以从德州仪器公司购买吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    以下仿真器工具可从 TI.com 订购、用于调试和编程:

    链接: http://www.ti.com/tool/MSP-FET

    根据我的同事对您上述问题的答复、请在 MSP430论坛上提问有关 MSP430编程的任何进一步问题。

    MSP430论坛链接: e2e.ti.com/.../166

    谢谢、
    苛刻