请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01387 您好、鉴于2A 持续峰值电流、3.3V Vmin 和4.6V Vmax 的产品规格、我们如何最终需要5.4V、20F 超级电容器? 连续峰值电流的持续时间是多少? 我知道超级电容器电池电压为2.7V、您说的是、由于我们需要4.6V 的电压、这意味着2节串联电池、您将得到的最小电容为20F 吗? 在我看来、电容要求要小得多、除非超级电容器需要对2A 放电很长时间。 请帮您澄清问题吗? 感谢你的帮助。 谢谢。 Chandra