This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:升压转换器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/737285/webench-tools-lm5022-boost-converter

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20212

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、在升压转换器的设计中、有没有人能帮我解决这个问题。 输入电压为12-13.5伏、因为输出为180伏、最大输出电流为150mA 在这里、我实现了这些、但问题是 MOSFET。 MOSFET I 使用 的 SIHB11N80E 规格更高。 此设计建议 VDS 为250伏、电流为3安培、但分别为850安培和8安培。 当升压转换器在负载上时、MOSFET 变得过热、负载为低或高。 请通过 advance.e2e.ti.com/.../Boost-180-_4000_-150-mA.pdf 为我提供帮助 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwani、

    WEBENCH 工具使用的是理想的 FET、因为它在数据库中找不到满足您设计条件热要求的任何 FET。 我将告诉产品专家、他们可能会对替代 FET 提出一些建议。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwani、

    您是否需要为应用提供隔离? 如果不是、请查看 PMP20212。
    www.ti.com/.../PMP20212
    这种在升压转换器的输出端堆叠电荷泵的概念非常适合高升压比设计、与此应用类似。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、请给我一个选择 FET 或应该是什么解决方案的想法、以便我可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Garrett Roecker" Garrett

    大家好、在输出上堆叠电荷泵有哪些好处。 是否有助于减少 MOSFET 中的发热问题。

    提前表示感谢、我们预计会提前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwani、

    添加电荷泵的优势使您可以使用额定电压较低的 MOSFET、而且它不需要太大的占空比即可实现高输出电压调节。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi