This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:CAN't 打印项目或获取设计文档

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738817/webench-tools-can-t-print-project-or-get-design-documentation

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我可以登录 TI.com 并使用 WEBENCH、直至进入"My Designs/Projects"页面。  但是、当我单击"打印项目"或"设计文档"时、它会在 Chrome 中打开另一个空白选项卡。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    请提供您的设计条件和您尝试打印报告的部件。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了不同的部件、遇到了相同的问题。  我的工作计算机和家庭计算机上都有问题。   我可以转到"查看项目详细信息" 、然后可以"创建项目"。   但是、当我单击"Print Project"时 、我只打开了另一个 Windows 选项卡、但它是空白的。  当我单击"Design Documentation"时、也会发生同样的情况。   无论我选择哪一部分用于 WEBENCH 分析、如果我使用的是 Internet Explorer 或 Chrome、我都不重要、但我仍然会遇到相同的问题。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    我已使用当前 FPGA/电源架构闪存工具确认您当前的打印 PDF 问题。 我们指派了一名工程师来研究它、我们将在该问题解决后返回给您。 对由此造成的不便、我深表歉意。

    此致

    迪恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    只是一次更新。 工程师能够确定问题并解决了问题。 更新将在我们的下一个发布周期执行。 我们将告诉您何时可以在项目上使用打印功能。

    此致

    迪恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清一点、我假设此修复程序还会解决与"设计文档"链接类似的问题、因为我在单击该链接时会遇到相同的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    它是相同的实用程序 PDF、因此它也是由相同的修复程序解决的。 我已经对  我们的最终测试服务器进行了快速测试、以确认其是否正常工作。

    此致

    迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    我们在上周发布的最新版本中进行了修复。 您现在应该能够从项目中打印。

    请尝试一下、如果我们有任何帮助、请让我们来帮助您。

    此致

    迪恩