This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:为何 TIDA-01022将输入限制为1.9GHz

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01022, LMH5401, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741004/tida-01022-why-tida-01022-limites-the-input-to-1-9ghz

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件: LMH5401LMH6401

5G 新无线电具有高达低于6GHz 的输入。 TIDA-01022在射频路径中具有 XLF-192+、可滤除任何高于1.9GHz 的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马时亨:

     在放大器路径的输出端使用 XLF-192+(1.9GHz)无反射滤波器、此处(LMH5401+ LMH6401 + LPF 1.5GHz)限制输入带宽。 TIDA-01022还可选择 支持高达6GHz 的变压器耦合输入。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么使用2个电阻器(R648、R649)将 F_IN1P 和 F_OUT1P 短接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    很抱歉,我的回复很晚,我错过了这个主题。

    电阻器 R648和 R649分别 与 R646和 R647共用焊盘、这有助于根据需要通过反射更少的描述器。 请查找 PCB 布局布线以更好地了解。