This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10116:200W LED 照明电源设计

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10116, TIDA-01464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741390/pmp10116-200w-led-lighting-power-supply-design

器件型号:PMP10116
主题中讨论的其他器件: TIDA-01464

您好!

我的要求是适用于高顶灯具的200W 至250W 可调光 LED 驱动器设计、输出电压= 75V 至90V、输出电流= 3A。 您能给我一个与输出要求相匹配的参考设计。

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好、感谢您关注德州仪器。 在我们开始查看您的查询和我们的设计数据库之前、您能否更深入地了解您正在寻找的输入电压要求? 我们清楚地了解了输出需求、但需要了解方程的输入电压侧。 我们假设这是交流输入电压、因为您参考的设计(PMP10116)是交流输入设计。

    请告诉我们

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    下面是我的具体要求。

    功能:
    1.用于驱动高顶灯具
    2.调光(0-10V/PWM/Triac)。 如果可能、调光模块的3.6VDC 电源将是可感知的。

    规格:
    1. I/P 电压= 90 - 305VAC、50/60Hz
    2. O/P 电压= 75 - 90VDC
    3. O/P 电流= 3A
    4. PF =>0.9
    5. O/P 功率= 200W - 250W

    保护:
    1.短路
    2.过压= 250 ~ 440 VAC
    3.温度范围=-25至85C
    4.无负载保护
    5.浪涌保护= 4kV 至10kV

    此致、
    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    PMP10116不适用于您的规格。 我没有找到完全符合您要求的已发布设计、但 TIDA 01464可能是一个很好的起点:
    www.ti.com/TIDA-01464
    它是200W LED 电源、输入电压范围为85VAC 至305VAC、输出电压范围为100V 至200V。
    以防您有兴趣。 您可以在以下位置找到我们的许多参考设计:
    www.ti.com/power-management/reference-designs.html

    谢谢、
    弗洛里安