This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7371:适用于为其他器件充电

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741845/pmp7371-adaptability-to-charge-other-devices

器件型号:PMP7371
主题中讨论的其他器件:PMP7390PMP7388TPS2511

您好!

如何在许多不同的设备中实现此功能、因为我看不到可为其他设备(如 iPhone/iPad)充电的 USB 电源开关? 解决方法是什么?

谢谢、

VINO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vino、

    请查看 PMP7388或 PMP7390。 两种设计都具有 TPS2511、可用于为多个器件提供签名。

    谢谢、
    Robert