This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01627:灌电流/拉电流模式&放大器的自动检测;示例代码

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734700/tida-01627-auto-detect-for-sink-source-mode-sample-code

器件型号:TIDA-01627

你(们)好。

我对 TIDA-1627有两个问题。

首先、是否可以将65987D 设置为默认源? 我不想在设计中使用机械零件、也不想包含按钮、也不认为需要按钮。 如果它用作默认电源、则它将为插入的任何设备(即移动电源的点)充电、并且仅在连接到壁式充电器时才会灌电流。 完美!

如何将其包含在代码中?

此外、由于这是我的第一个 USB-C 器件、是否有任何代码可供使用、例如用于参考设计的代码?

非常感谢、

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    是的、可以将87D 设置为默认 PD 源、这正是我们在 TIDA-01627中所做的。 即使您将87D 连接到 PD 充电器、它也会请求进行电源角色交换、但由于 PD 适配器不支持此请求、该请求也会被充电器拒绝。

    但是、我们仍需要一个开关、因为在源模式下需要此开关来打开移动电源。 如果您不使用此开关、则您将始终保持 PD 控制器开启、这将不必要地消耗功率。 在 TIDA-01627中、如果控制器检测到没有任何连接、则会自动切断电源以节省功耗。 一旦发生这种情况、只有开关才能将其打开。

    如果您的问题得到解答、请单击"这解决了我的问题"。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sharma 先生:

    非常感谢、您完美地回答了我的第一个问题!

    但是、对于第二部分:
    在哪里可以找到开始运行原型的示例代码? 我已经拥有 EV2400、但在 CCS 上找不到任何内容。 这将极大地缩短我们产品的上市时间。

    谢谢!
    Karim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    所有这些都绝对无需代码、所有这些设置都在配置工具中完成、还需要一些 GPIO 来使整个系统正常工作。 因此、我认为您无法使用 EV200来评估这一点。

    谢谢、
    Rahul