This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00914:用于 TIDA-00914的软件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E25, TMDSCNCD28379D, TIDA-00914, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741909/tida-00914-software-for-tida-00914

器件型号:TIDA-00914
主题中讨论的其他器件:AMC1306E25TMDSCNCD28379DTMS320F28377D

您好!

我们计划在新的 PMSM 电机控制项目中将 AMC1306E25 Δ-Σ 调制器器件应用于相电流感应。

我发现 TIDA-00914使用 TMDSCNCD28379D Delfino 控制卡进行电机控制。

为了在我们的新项目中引用并评估 AMC1306E25、我需要 与此 TI 设计关联的 TMDSCNCD28379D Delfino 控制卡软件。

如何获取软件?

感谢您的指导。

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、感谢您关注 TIDA-00914。

    此 TI 设计没有在线提供现成的软件支持。 但是、正如设计指南第5.1节中提到的、我们使用了 TI 控制套件中的代码并对其进行了修改。 可以使用以下指南找到基本代码。

    使用 TMS320F2833x 的三相永磁同步电机的无传感器磁场定向控制

    此代码中的 ADC 宏已替换为 SDFM 代码。 设计驱动软件(www.ti.com/.../DESIGNDRIVE)将是开始 SDFM 代码的好地方。

    此致、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    感谢您的评论。

    设计中指出:"正弦滤波器窗口的中心与 PWM 脉冲的中心同步、如图38所示。 这可确保没有开关噪声进入正弦滤波器窗口和
    测得的电流是平均电流。"

    如何将正弦滤波器窗口的中心与 PWM 脉冲的中心同步、如图38所示?

    您是否会为 TMS320F28377D 器件的这种同步提供一些代码监听器?

    感谢 您的指导。

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    有关 SINC 滤波器同步的详细信息、请参阅 TMS320F2837xD 技术参考手册的13.1.2节。

    有关软件的更多支持、请在 C2000微控制器论坛上重新发布此查询。 (链接如下)
    e2e.ti.com/.../171

    此致、
    Pawan