This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630-Q1:LMR23630-Q1同步频率设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739976/webench-tools-lmr23630-q1-lmr23630-q1-sync-frequency-setting

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

但是、我的客户尝试以2.1MHz 同步频率运行 LMR23630-Q1仿真、但无法运行。 由于同步频率范围支持高达1.2MHz、数据表中提供了高达2.2MHz 的同步频率。

请帮我设置2.1MHz 同步频率。

此致、

TI.IMI

WEBENCH 设置。

LMR23630-Q1数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    您能否分享您看到同步频率限制的设计条件?

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我可以看到同步频率限制错误的设计条件

    Vin=12V、Vout=5V、Iout=3A、环境温度=60C
    Vin=16V、Vout=5V、Iout=3A、环境温度=30C

    此外、客户无法设置同步频率

    Vin=16V、Vout=5V、Iout=3A、环境温度=60C
    Vin=16V、Vout=9V、Iout=2A、环境温度=60C

    此致、
    TI.IMI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、
    您能告诉我发生了什么情况吗?
    此致、
    TI.IMI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    此问题现已修复、最新更新将在下一版本的 TI.com 上提供。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我已检查 LMR23630 WEBENCH、问题已解决。
    此致、
    TI.IMI