This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5033:PSpice 为 LM5033建模

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5033, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739313/tina-spice-lm5033-pspice-model-the-lm5033

器件型号:LM5033
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5030

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

有人知道 LM5033的 PSPICE 模型吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    我们没有适用于 LM5033的 pspice 模型;但是、LM5030有一个 pspice 模型。
    当我查看这两者之间的参数表比较时、它们彼此非常接近。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Herman、

    根据我看到的情况、一种是电流模式、另一种是电压模式。 对于不同的控制环路、我无法想象使用 LM5030代替 LM5033能够获得正确的仿真结果、除非您这样说。

    此致

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这两者之间是否有参数表比较

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有 SPICE 模型 lm5033 (电流模式)

    谢谢你 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有 SPICE 模型 lm5030 (电流模式)

    谢谢你 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    参数表如下所示:
    www.ti.com/.../lm5030

    Herman