This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:噪声宏模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738894/tina-spice-noise-macro-models

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

《运算放大器噪声:降低噪声的技巧和提示》一书在第4章中说、在 TI 站点上、可以通过在"TINA 噪声源"下搜索来获得宏噪声模型。  但是、这会产生数千条链路、主要是特定器件、而不会提前引用这些噪声宏。

这些噪声宏的目的是构建电流和电压的通用噪声模型、能够对1/f 和平坦噪声频谱密度进行建模。  例如、这些可用于通用运算放大器模型的前端、以添加与特定运算放大器数据表相匹配的噪声。  

这些通用噪声宏是否可用?  如果是、在哪里可以找到它们?  

谢谢、

Farron Dacus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farron、

    您可以使用"附加"。

    Herman

    e2e.ti.com/.../Noise.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herman:

    非常感谢您的快速响应和文件。

    请让我在关闭线程之前测试它。  在尝试一下后、我可能会有更多问题。

    我很奇怪、这些年来、他们仍然没有在 SPICE 中放置简单的通用噪声、这些噪声可以指定为频率的函数。   但是、如果这些模型 允许基本的1/f 和楼层建模、那么我就可以找到它了。  

    最棒的

    Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farron、

    由于我们没有再听到您的声音、我们将关闭这个。 只需单击"回复此帖子"、即可再次重新打开它。

    Herman