This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA-TI_CHINESE 文件已损坏!

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740314/tina-spice-tina-ti_english-file-is-corrupted

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

此下载页面上的此文件实际上已损坏! 我去年报告过这种情况、但仍然损坏、安装失败!  我尝试安装新下载的文件、但它的安装失败了。 请立即修复!

http://www.ti.com/tool/tina-ti

TINA-TI_CHINESE v9.3.150.328 SF-TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我已验证网络上的文件是否正常。 事实上、每周都有多次下载该工具、没有任何问题。 我怀疑这是特定于您的计算机的东西。 您是否尝试下载到另一台计算机。 如果不起作用,您的网络连接可能会阻止下载。 也可以尝试在个人计算机上排除网络连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您如何解决我的问题? (请参阅附件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您是否尝试了我的上述建议--在不同的计算机和不同的网络上尝试过? 这可能有助于缩小问题的范围。

    此外、您是否具有安装软件的管理员权限? 如果是、您能否以"管理员"身份安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有其他 Windows 计算机。 我在安装此软件时具有管理员权限。 每当我安装 Tina 软件时,我甚至会切换到管理员帐户:(

    我还检查临时安装目录。 文件 setup.exe 实际上位于:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    您能再试一次。 请在安装之前禁用任何防病毒软件。 如果这不起作用、我们需要向工具开发人员 DesignSoft 咨询。 这是一个非常奇怪的问题,我们以前没有看到过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在安装此软件之前禁用了所有防病毒软件。  安装仍然失败,始终为 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tim。
    我与 Nikhil 合作。
    您使用的是什么操作系统?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    操作系统是 Windows 7 Ultimate 64位 Service Pack 1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tim。
    我刚刚使用 TI.com 上新下载的安装程序在 Win7计算机上安装了 TINA。
    我的 Win10计算机也是如此。
    是否可以发送错误消息窗口的快照?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    看看这里的讨论以及您去年说过您有类似问题的事实、我们可能不会进一步帮助您、因为我们不能重复您的问题。 但是、请通过对错误消息窗口的快照帮助 John、以防他有任何帮助。

    我们建议的下一步是直接联系 TINA 供应商以直接为您提供帮助。 他们可能需要通过在线 WebEx 与您联系、以便他们能够看到您的计算机屏幕、并尽可能直接解决问题、同时为您提供具体建议。

    以下是 TINA 供应商(DesignSoft)技术支持:
    www.tina.com/techsup&id=Tina

    Herman