This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C43:UCC28C43的仿真和模型验证

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/737084/tina-spice-ucc28c43-simulation-and-model-verification-for-ucc28c43

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在 TINA 软件中使用 UCC28C43对降压斩波器建模。 额定功率为2.5kW。 它必须在65%占空比至96%占空比@ 80Hz 的范围 内运行。 模型已根据要求成功构建。 斜率补偿参数是根据数据表计算的。

但是、在测试 proto 时、结果不会复制到仿真中。 我们在 PWM 输出中得到次谐波不稳定性。 我们尝试调节每个斜坡补偿参数值、但未正常工作。 电流感应最初放置在开关路径中、现在已更改为电感器路径。 但结果相同。

输出电压在整个占空比范围内调节至设定值、响应平稳。 无过冲、无下冲。

我希望你们中的一些人能够提出一些线索/解决方案。

谢谢

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    感谢您的联系。
    请您分享您正在测试的 Tina 模型、以便帮助我们更好地理解吗?

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    连接 TINA 模型、用于降压斩波器。

    谢谢

    Ravie2e.ti.com/.../EVR_5F00_CS_5F00_mos_5F00_working-29_2D00_062018.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    感谢您分享该模型。 我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    只需确认一下、在 EVM 板结果中可以看到 PWM 的不稳定性、对吧?

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Manoj、

    硬件测试中观察到次谐波不稳定性、而仿真模型工作正常。

    工作开关频率为80kHz。

    谢谢

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj..

    是否有线索...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我们正在与内部团队讨论。 我们将向您提供更新。

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    您是否测量了硬件的增益相位响应? 与仿真相比、硬件中的某些组件值和寄生效应可能有所不同。

    您能否布置一些来自硬件的波形、例如 COMP 引脚电压、CS 引脚电压。

    在25%至100%负载瞬态期间、输出电压响应看起来是什么样子的、它是一个没有振荡的单阶恢复?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    我们已有很长时间没有听到您的声音。 我们假设您已通过某种方式解决了该问题。 我现在要关闭此帖子、但如果您仍需要我们的帮助、请回复 Peter 和/或 Manoj 的询问、以便他们可以进一步帮助您。

    Herman