This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01464:TI 是否具有800W LED 驱动器解决方案

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01464, UCC28950, UCC28019A, UCC28019, UCC28180, PMP11062, PMP11211, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739606/tida-01464-does-ti-have-800w-led-driver-solution

器件型号:TIDA-01464
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28019AUCC28019UCC28180PMP11062PMP11211UCC256301

尊敬的先生:

我的客户希望设计800W LED 驱动器电源解决方案(我有用于200W 的 TIDA-01464参考设计)。

TI 是否有类似的电源解决方案。

输入电压:90-305V
输出电压:待定
效率:93%
PF: >0.9 @230V 满载
总谐波失真(THD): 满负载时<10%@230V
输出电压纹波噪声<1%
输出电流纹波<5%
输出 CV 模式和 CC 模式
调光:PWM/ 0~10V/模拟  

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    感谢您与我们联系。

    我正在研究您的意见、并给我一些时间来找出合适的解决方案。 TIDA-01464仅支持高达200W 的输出功率。
    我会尽快回复。

    谢谢、

    Surya Mishra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Surya:

    客户的输出电压最高可达200V
    我最初推广 PFC_ UCC28019或 UCC28019A 和 PWM_ UCC28950、您有其他建议吗?
    UCC28950可以禁用突发模式吗?
    谢谢!

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    您可以查看 基于 UCC28180 PFC 控制 器且具有1kW 输出功率(90V 至265V 交流输入)的 PMP11062和 PMP11211设计、以供您参考。 TIDA-01464设计指南中的公式可用于调整组件(功率电感器、MOSFET、次级侧整流器等)的大小、从而使用 UCC28180 PFC 控制器实现宽输入范围和更高输出功率。 您还可以使用 UCC28180设计计算 器进行计算。

    与 UCC28019中的固定开关频率相比、UCC28180控制器具有可调开关频率运行。

    为了提出第二阶段的解决方案,我需要对以下问题作出更多澄清:

    1.第二级的最大输出电压是否为200V?

    2.客户是否希望通过同一设计支持100V (400W)至200V (800W)的输出电压?

    谢谢、

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户的回答如下:

    1.第二级的最大输出电压是否为200V?

    是的

    2.客户是否希望通过同一设计支持100V (400W)至200V (800W)的输出电压?

    不、我想控制输出电流以将功率范围从600-800W 更改为600W

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    到目前为止、我们还没有为第二级提供高达800W 功率并支持调光的设计做好准备。 根据我与内部团队的理解和讨论、UCC256301 (LCC 拓扑)和 UCC28950 (相移全桥拓扑)是在此功率级别上进行推广的正确 PWM 控制器。

    谢谢、
    Surya