This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 PSpice 的 UCC28600瞬态参考设计

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740882/ucc28600-transient-reference-design-for-pspice

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

PSpice 的有效参考设计。 我n´t 构建它、但它不会收敛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的联系。 目前、我们没有适用于此组件的 pspice 参考设计、但您可以使用 TINA 参考设计进行测试、该参考设计位于以下链接中
    www.ti.com/.../toolssoftware

    如有任何其他问题、请随时与我们联系。

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望网上的 TINA 参考设计能达到这个目的。
    如果还有其他问题、请告知我们?

    谢谢、
    手动