This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1210:LMG1210的 PSpice 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740580/tina-spice-lmg1210-pspice-model-of-lmg1210

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好!

我的 LMG1210的 PSpice 模型有问题。

LMG1210应在 PWM 模式下使用。

数据表包含以下真值表:

当 EN 连接到5VDC 时、仿真提供以下图形:

标记的点显示 PWM 为1、LO 也为1、而 HI 为0。

还使用给定的项目对仿真进行了测试:

请帮帮我!

谢谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    供参考、我们将让使用此模型的工程师对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将 讨论这个问题、以确保模型中没有问题。 如果需要 修改模型、我会将其添加到要处理的队列中。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我运行了几次快速检查、在 PWM 中似乎出现了反转、如报告所述。 我将把它添加到队列中、并在优先级允许的情况下处理修订。 我将关闭 TT、因为修复/修订不在论坛范围内。

    谢谢。
    Arash