This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG3410R070:错误代码 VLDO

Guru**** 2579905 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739334/tina-spice-lmg3410r070-error-code-vldo

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我的客户首次开始使用 TINA 来仿真 LMG3410、并从网站(snom608a)下载了 SPICE 模型。 在模拟瞬态后、波格图会给他一个错误、您可以看到屏幕截图。

是否有任何建议可以使错误消失?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    我们将让处理此模型的工程师对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    这不是仿真错误。 实际上、您会注意到仿真完全运行、并绘制了曲线图。 如果您甚至更改了仿真时间、它仍将成功完成。
    加密后、它找不到要绘制的内部 LDO 信号、因此只需将中的原理图复制到新原理图、它将不再尝试绘制上述内部信号、您将不再看到该警告。

    此致、
    Arash