This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4484:2通道而不是6通道输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3414HV, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741741/pmp4484-2-channel-instead-of-6-channel-output

器件型号:PMP4484
主题中讨论的其他器件:LM3414LM3414HVUCC28810

您好!

此设计能否仅用于2通道输出、以便我可以将其与2个暖和冷 LED LED 条配合使用? 如果是、需要在设计中进行哪些更改?

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您的项目的输入电压是多少? 输出电压和输出电流是多少?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    要求如下所述。

    功能:
    1.双通道(2个驱动器2个 LED 灯串)
    调光(0-10V/PWM/Triac)
    3.调优(CCT 可调节)

    规格:
    1. I/P V/G = 90 - 305VAC、50/60Hz  
    2. O/P V/G = 30 - 40VDC (每个)、最大50VDC
    3. O/P 电流= 300mA
    4. PF =>0.9
    5. O/P 功率=(每个通道12W)总计25W

    保护:
    1.短路
    2.过压= 250 ~ 440 VAC
    3.温度范围=-25至85C
    无负载
    5.浪涌保护= 4至6 KVA  

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请在下面找到答案。

    将 LM3414更改为 LM3414HV、因为最大输出电压为50V

    将 R26更改为49.4k Ω、以将 UCC28810输出设置为54V。 BTW、更改 C1、C2、C38、C26、 C27电压至63V。

    将 R36、R39更改为10.4k Ω、以将输出电流设置为300mA。  然后删除 U7、U8、U9、U10、U3、 D9和其他组件未使用。

    此致

    Linda