This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:3.5kW PFC 电感器参数

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741806/tida-00779-3-5-kw-pfc-inductor-parameters

器件型号:TIDA-00779

您好!

您能否帮助我了解 PFC 电感器参数(L1)?  它似乎是一个拼写错误:在 tidube1c 2.33 (6)中、计算结果为180uH。 在 BOM 中、它是790 μ H。 在组装电路板的照片上、它看起来更像是。 根据照片上的近似匝数、它看起来更接近790 μ H、但我找不到 磁导率低的磁芯来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    原因是 L1由 sendust 引起、因此在0A 以下、电感为780uH、但在满载条件下、L1的电感将降至180uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关该器件的一些信息? 我在他们的网站上找不到任何内容。

    我组装了整个电路板、看起来正常工作、但当我施加非常小的负载电感器时、它会烧到火焰中(:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    请给我发送电子邮件(Jason-tao@ti.com)、我可以将 L1规格发送给您。

    BR

    Jason