This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:如何在 Multisim/Cadence Virtuoso 中模拟此组件?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741416/ts5a22364-how-to-simulate-this-component-in-multisim-cadence-virtuoso

器件型号:TS5A22364

大家好、我是一名学生。 我想在 Multisim/Cadence Virtuoso 中模拟此组件(因为我只有这些组件)。 如何导入 hspice 模型以制作新组件? 我认为它是解密的或其他东西、所以我在制作新组件时无法手动输入 SPICE 模型。 我是一个新手、如果您能向我展示易于学习的手动指南、我会很高兴。 以及软件包信息.pkg 文件、如何在这些仿真器中使用它? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julius、

    我将把这个主题移至建模论坛、以获得模型支持。 。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、很抱歉将其发布在错误的类别中。 希望有人能在这里帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius、

    TS5A223654模型经过加密、可保护与过程相关的信息。   
    它 只能在 HSpice 中使用。
    遗憾  的是、无法将其调整为在 Multisim 或 Cadence 工具中工作。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 那么、如果我想在这些仿真器中进行仿真、您的建议是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius、

    您可以尝试 使用一些理想的压控开关来近似计算器件。
    大多数 Spice 仿真器都支持这些仿真器、您所选的仿真器中应提供这些仿真器。

    此致、
    John