This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:生产状态指示

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740034/webench-tools-indication-of-production-status

主题中讨论的其他器件:LMR36015

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能否添加列/滤波器选项以丢弃解决方案/TI 产品、例如 在预量产阶段或不推荐用于新设计?

(我设计了 LMR36015等工具、以便稍后发现它处于预量产阶段。  对我来说、 从 Mouser / Farnell 等以外的非标准分销商处购买商品非常麻烦。)

接下来、是否还有方法提供反馈、说明其他制造商不推荐在新设计中使用的组件(例如 TDK 的 SLF6045或 TDK 的 SLF7055)?

此致、

Jurjen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jurjen、

    我们将很快返回您的查询。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jurjen

      感谢您对向 WEBENCH 选择屏幕添加状态字段的反馈。 我们将在开发队列中考虑这一点。  

    如果有 NRND 无源组件、请通过 e2e 将其提请我们注意。

    E2E 是我们的最佳反馈渠道。

    我已从组件数据库中关闭了 SLF6045和 SLF7055。 下一个版本后、这些内容应停止显示。

    此致、

    Gerold