This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TDA3XEVM:我能否在同一 I2C 总线上设计编码芯片 DS90UB901和解码 DS90UB902?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740826/tina-spice-tda3xevm-can-i-design-the-encode-chip-ds90ub901-and-the-decode-ds90ub902-in-the-same-i2c-bus

器件型号:TDA3XEVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我能否在同一 I2C 总线上设计编码芯片 DS90UB901和解码 DS90UB902?

我设计 了一个基于电路的 tda3xx、其中编码芯片 DS90UB901和解码 DS90UB902位于同一 I2C 总线上。  

编码芯片和解码芯片全部连接到 I2C2实例、芯片模式设置 Salve 模式、地址设置为右0x58和0x60

我可以通过 I2C2实例探测 DS90UB901编码、

我无法通过 I2C2实例探测 DS90UB902、但奇怪的是,我可以通过 I2C1实例探测 DS90UB902,、但寄存器不是数据表中的默认值。

我多次检查电路、连接都很好

发生什么事了?

它是否不支持同一 I2C 总线中的编码芯片和解码芯片???  编码芯片 DS90UH925和 解码芯片 DS90UH926位于 TDA3x-EVM 板的不同 I2C 总线中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在同一 I2C 总线上使用 DS90UB901和 DS90UB902不会出现问题。 其中提到、UB901的地址设置为0x58、UB902的地址设置为0x60。 您是否确认两个器件的 IDX 引脚均设置为 GND (0v)?

    提到在 I2C1总线上检测到 UB902 (不是在 I2C2总线上按照设计)。 除非 UB902的 I2C 引脚连接到 I2C1总线、否则不应这样做。 是否进行了修改、将 UB902移动到 I2C1仅用于测试目的?

    提到寄存器不是数据表中的默认值。 引用了哪些寄存器、预期值和实际值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,
    I2C1探针0x60 addr 不是 DS90UB902、它是 LP87332ARHDRQ1芯片、我已经检查了!!!

    因此、问题的本质是 DS90UB902无法作为探针?????
    我检查 IDX 引脚、它是正确的、MODE 引脚设置为 H(Salve 模式)

    而我们公司为另一种产品设计了其他电路、DS90UB902无法用作探针。

    我应该检查什么以找出除 IDX 之外的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查的其他引脚是 MODE。  由于这是解串器、因此通常会对设计进行配置、使串行器上的 I2C 输入(UB901)控制接收端  在这种情况下、I2C 接口将设置为主模式、不响应此类 I2C 查询。  为了作为一个从器件做出响应、MODE 引脚应该被设定为'1'或高电平。

    检查 PDB (断电)...it 是否应设置为"1"或"High"(高)、以确保器件未处于断电状态。  BISTN 不应启用、保持打开或设置为"0"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢