This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice:Tina90-TIN.9.3.150.328

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/741327/tina-spice-tina90-tien-9-3-150-328

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

这与3年前有人提出的问题相同。 我有一个完全相同的问题。 我不知道如何解决这种问题,尽管我已经阅读了过去问题的答案。

这是我的问题。

我是第一次尝试使用 TINA-TI。 我已成功下载并安装该程序(Win10 & Tina90-TIN.9.3.150.328)。

创建简单的电路原理图后、我尝试进行瞬态分析、并始终得到以下误差:

错误:无法创建文件""。 文件名、目录名或卷标语法不正确。


如何解决这种问题?

这种问题的过去答案如下所示。

"出于某些原因、Tina-TI 临时文件夹(环境变量)的安全设置未正确设置。 一旦权限被"允许"
TINA-TI 开始正常工作。"

那么、如何允许"许可"?

请告诉我这方面的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    请执行以下步骤、以解决您面临的问题:

    1.转至下面显示的快照中以红色框突出显示的选项,然后按照以下顺序对其执行 clik:(a)视图(b)环境变量(c)临时文件夹

    2.单击 临时文件夹后、将打开一个在计算机中安装了默认 TINA 版本的窗口、右键单击该窗口以获取属性、然后单击该窗口。

    3.单击“属性”后,您将看到以下窗口,单击“红色 框标记的安全性”。

    4.单击 “安全性”后,您将看到以下窗口,单击“编辑”以红色 框标记。

    5.单击 “编辑”后,您将看到以下窗口,取消勾选 “拒绝”并勾选红色 框中标记的“允许”,然后 应用该窗口并 运行模拟。

    如果您仍面临此问题、请告诉我。

    此致、

    Ashis