This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00760:评估套件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740962/tida-00760-eval-kit

器件型号:TIDA-00760

您好!

我想为 TIDA-00760购买评估板。

您能帮助您计算成本、计算时间以及我将从哪个供应商获得它吗?

还应告知 TIDA-00760正确的 P/N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakant、您好、感谢您关注德州仪器。 遗憾的是、该设计在2016年开发并通过测试、无法购买。 相反、我们为客户提供所有必要的设计文件、原理图和 BOM、以便您可以自行开发设计并针对应用进行定制。 由于这是我们 TI 参考设计的总体部署策略、因此对于由此造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs