This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8011:PMP8011

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740723/pmp8011-pmp8011

器件型号:PMP8011

如何将 LED 正向电压=增加到34、5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它可以使用34.5V 输出进行测试。 对于实际设计、我建议进行设计计算。 变压器将发生变化、以增加输出端的匝数、从而避免初级侧 OVP 接合。

    此致、