This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8013:PMP8013

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740721/pmp8013-pmp8013

器件型号:PMP8013

要将 输出电流(最大值)(A   )从280mA 增加到350mA、需要更改哪个元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的实际负载、电压和输出功率是多少?

    通过降低 LED 堆叠电压、LED 电流将上升。  如果您尝试提高输出功率、还需要考虑其他因素。

    此致、