This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01226:"TIDA-01226"是否可以使用紫外光?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01226, DLP9500UV, DLP7000UV, DLP2010, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740363/tida-01226-tida-01226-can-be-use-uv-light

器件型号:TIDA-01226
主题中讨论的其他器件: DLP9500UVDLP7000UVDLP2010DLP3010

大家好、我叫 Hanmaro Kwon、是韩国的工程师。
我有一些问题。
"TIDA-01226"可以使用紫外线吗?
因为我想将此部件用于 DLP 3D 打印机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hanmaro、

    您看到的紫外线波长是多少? 您能否详细说明3D 打印所需的光功率和 DMD 分辨率? 我们可能还为您提供了其他一些选项。 TIDA-01226适用于显示应用、因此适用于可见光。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现405nm UV 光。 UV LED 更好。
    根据具体情况、它是灵活的。
    我不确定光功率。 什么是光功率? 您是指亮度?
    我需要超过全高清1080p 分辨率。
    或者无法更改紫外线灯"TIDA-01226"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanmaro、

    如果您希望使用405nm 窄频带、则需要查看 DLP7000UV 或 DLP9500UV。 两者都使用 DLP Discovery 4100套件。 如果您想了解低端产品,我们将推出新发布 的 DLPRegistered3010光控制评估模块 ,该模块专为3D 打印等光控制应用而设计。 但是、它可能不适用于405nm。 您可能还想了解 TIDA-00293、 这是另一种3D 打印机参考设计。 但是、如果您对1080p 的需求是一个严格的技术限制、那么您只需要查看 DLP9500UV。 此处提供了选择指南 (请注意、这不包括我们较新的 DLP3010和 DLP2010光控制芯片组)。  

    请注意、这些 TI 参考设计旨在作为各种终端产品(例如3D 打印机)的有用起点。 您必须修改它们以满足您的需求。 对于点亮 DMD 的电源、您将需要打开单独的 DMD 数据表、并确保 DMD 上的照明功耗/cm^2保持在指定值以下。 我们还在 DMD 数据表中列出了支持的波长。 我们的许多 DMD 用于视频应用的可见光;因此、在将它们用于非显示应用时需要特别考虑(DLP9500UV 专门用于非视频应用、可能更适合您)。  

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hanmaro、

    我最近还得知、我们的一些光源引擎合作伙伴已经创建了支持 UV 技术的光源引擎、用于3D 打印。 可在以下页面底部找到一个示例: www.ti.com/.../buy-optical-engine.html

    其他光学引擎制造商也可能会提供解决方案。 该解决方案可避免使用定制光学器件、从而节省您大量的开发时间。 如果您还有其他问题、请告诉我。 如果这是向市场发布的完整产品、我也希望听到更多信息、以便我们为您提供适当的支持。

    谢谢、
    Kyle