This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS65400:Tina "Transient"Model or "Average "Model on Web -这是什么?

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS65400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740245/tina-spice-tps65400-tina-transient-model-or-average-model-on-web---which-is-it

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

网络上的 TPS65400 TINA 模型在链接和宏注释中表明它是一个"瞬态"模型。 但在 TINA 瞬态仿真(slvm03.TSM -也在 Web 上)的注释中、它表示它是用于进行瞬态仿真的"平均"模型。 然后它继续说它没有显示切换...

过去、我了解了一个"瞬态"模型、其中包括开关、并用于启动和负载步进/转储类型的 sims、而"平均值"模型用于交流/波特类型分析。

1) 1)该模型实际上是什么-瞬态还是平均值?

2) 2)客户希望同时进行交流/波特图分析以实现稳定性和负载阶跃响应。 我们可以用这一个模型来执行这些操作吗?

3) 3)网上有一个瞬态模型和一个平均模型可用于 PSpice。 根据上面的冲突信息、它的用途是什么?

4) 4)这些 PSpice 模型能否以未加密形式提供、或者是否可以以 TINA.TSM 形式提供缺失的模型? 我们希望将两者导入 TINA。

感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    该瞬态模型是正常释放瞬态模型的一个例外。 您可以在平均模型上运行瞬态仿真、它只是不提供任何开关、而是在任何开关节点上显示平均波形。 例如、SW 节点将显示等于 Vout 的平均 SW 电压。 优点是仿真速度非常快、因为消除了开关操作。 这是一种查看负载瞬态环路稳定性等因素的可行方法、但您不能看到任何逐周期运行、例如峰值电流限制、运行频率等

    我们没有针对该器件的完整开关瞬态模型。

    对于未加密模型、我将在内部向您发送详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应以及通过邮件发送的其他信息。 但是、我仍然对其中一件事感到困惑。 我想您说这是一个平均模型(正确)、但我们正在对其进行瞬态仿真。 那么、网络上的瞬态仿真被正确命名为瞬态? 但是、如果它真的使用平均值模型、为什么我们仍然将模型本身称为瞬态模型(在 Web 上的说明和宏本身的文本中都是如此)?

    此外、只需确认-是否可以使用此模型进行交流/波特图仿真?

    如果更容易的话、请致电我的手机进行面对面讨论? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库尔特

    瞬态模型是您可以运行时域仿真的模型。 因此,它被命名为这样的名称。

    您可以使用 Web 上的 Average Model (平均模式)进行 AC/Bode 模拟(已明确命名平均模式的型号已设置为 AC sms): www.ti.com/.../slvmai6