This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7A33:使用此器件(以及 TPS7A4700)进行仿真可与电阻器负载配合使用、但当我将平衡线路接收器(THAT1200)连接为负载时、电路停止正常工作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740713/tina-spice-tps7a33-simulation-with-this-device-along-with-the-tps7a4700-works-with-resistor-loads-but-the-circuit-stops-working-properly-when-i-connect-a-balanced-line-receiver-that1200-as-a-load

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经为 TPS7A4700和 TPS7A33构建了 LTSpice 模型(如所附)。 当我添加电阻器时、它仍然起作用。  同样、  使用 LTSpice 中提供的电压电源时、1200的平衡线路接收器也能正常工作。  但是、当我添加该1200平衡线路接收器时、该电路将不再工作。 似乎从输出端的直流电压开始、我认为这可能会影响输出调节功能。



您能不能查看一下、看看您是否看到了有关为什么会发生这种情况的任何线索?


提前感谢、
Cody



e2e.ti.com/.../1200_5F00_test.zip