This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Wat 类型的运算放大器是这=>"FDA"

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740714/webench-tools-wat-kind-of-opamp-is-this-fda

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:-)

我需要一 个对称输入低通滤波器、并为此使用了 FilterPro Desktop。

但什么是 FDA 运算放大器?

感谢您的回答!

此致、

布兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉姆

    FDA 表示全差分放大器。 您可以在中找到 FDA 信息

    要查找带宽大于1231Hz 的 FDA、可以使用此链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    您显示的放大器并不是这种低频用途的优先选择。
    此外、在软件的原理图中、输出连接在一起、那么您可以对此命令吗?

    谢谢、
    布兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉姆

    您可以在页面上将最小 GBW 调整为1231Hz、以获取满足设计要求的放大器列表。
    1231Hz 是从附加图片中提取的。
    我想您在原理图中发现了一个错误。 输出不应连接在一起。