This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:TIDA-01167反极性保护

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740433/tida-01167-tida-01167-reverse-polarity-protection

器件型号:TIDA-01167
主题中讨论的其他器件: LM5060

尊敬的先生:

请帮助您检查 bewlow TIDA-01167问题。

图27:使用 12V 输入电压进行 ISO7637-2脉冲1测试。

我看到输出降至-3.37V、然后降至零、输入电压关断还是 LM5060输出关断以检测故障情况?

2.如果图27: ISO7637-2脉冲1在24V 输入电压下进行测试,它是否与关断相同?

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您好!

    它是12V 时-3.27V@脉冲1的瞬态、24V 时-3.35V 脉冲1的瞬态。

    如果我们仔细观察该行为、输出将遵循输入波形、而不是钳位负电压。

    在此测试条件下、TIDA-01167未复位/关断。 根据测试条件、如果输入电压稳定至零、TIDA-01167将由于 UVLO 而自动关断。 但 TIDA_01167中没有异常复位

    谢谢

    此致

    Rama