This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01627:TIDA-01627

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733339/tida-01627-tida-01627

器件型号:TIDA-01627

大家好、我是 HJ。

今天、我将检查 TIDA-01627电路设计。

这是移动电源、也可以为3节锂离子电池充电。

但我找不到电池平衡电路。 它是否需要平衡?

我想这会是一个问题。

我想知道如何解决这个问题。

如果您能回答这个问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    如果您的设计需要电池平衡、您可以添加 BQ4050。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric。
    感谢您的回答。
    但我有更多问题。
    我认为移动电源需要对电池进行电池平衡和欠压保护。 但我找不到任何保护。
    如何在 TIDA-01627上防止该问题(平衡和 UVP)?
    这是否应用了涉及保护的电池组?
    您能给我一张真实的图片、而不是让 TIDA-01627板成为3D 图像吗?
    请告诉我如何通过 TIDA-01627对其进行保护。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    如果您的设计需要电池平衡、您可以添加 BQ4050。 如果您对电池保护还有其他问题、请使用 BQ 器件型号提出新问题、以便正确的团队能够看到。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric