This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00704:TIDA-00704在过载时电压会发生变化?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739533/tida-00704-tida-00704-the-voltage-is-variance-when-overload

器件型号:TIDA-00704

大家好、我想设计一个需要30V 9A 的 SMPS、我只需检查 TIDA-00704性能是否完全符合我的目标、因此我想了解有关此设计的更多信息:

1.我检查了第20页的效率图表 tiduc71a.pdf、当电流= 10.9A 时、电压下降、但电流不变时电压下降的原因是什么?(10.9A)如果恒定功率、电压将下降、但电流会增加。

2.我确认它需要一个独立的12V 电压源来为电动汽车电路板供电(TIDA-00708)、是否已使用12V 电源计算 TIDA-00704效率图? 还是仅计算 TIDA-00704?

TIDA-00704提到30V 9A 是连续的? 还是短时间内? 如果需要持续供电(即风扇)、是否需要提供其他冷却设备?

4.我想为我的新项目重新设计变压器和电路板、需要结合 TIDA-00708和 TIDA-00704、我是否知道 TIDA00708变压器可以与 TIDA-00704的变压器合并? 还是需要 更好地分离它们?

谢谢您!

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否了解了有关变压器的更多信息? 我无法购买、也无法自行构建、因为没有变压器的数据表、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    TIDA-00704是一种电池充电器设计、可实现 CC/CV 环路。 一旦电流超过10.9A、随着负载的增加、电压将下降以保持电流恒定为10.9 - 11A。

    效率图考虑了总效率、包括 TIDA-00708消耗的偏置功率

    高达330W 的功率、您可以在室温下连续使用。 对于扩展温度的使用、您可以放置风扇。

    TIDA-00708变压器需要与 TIDA-00704变压器分开。

    对于变压器、请联系 Wurth Electronics。 他们将能够为您提供支持、因为这些都是由他们构建的。

    此致、

    RAM