This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28700-Q1:适用于直流/直流电源的多隔离式输出辅助电源参考设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/740420/tina-spice-ucc28700-q1-multiple-isolated-output-auxiliary-supply-reference-design-for-dc-dc-power-supply

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 UCC28700QDBVR-Q1设计四个12V 直流和0.2A 的隔离式输出。下面是设计目标参数

VIN (最小值)= 250 Vdc

Vin (最大值)= 400 Vdc

Vout1、Vout2、Vout3、Vout4 = 12 V 直流

Iout1、Iout2、Iout3、Iout4均= 0.2A (即总计0.8A)


是否有任何示例 TINA 仿真文件或原理图可用于相同配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshal、

    感谢您的联系。 我们在以下链接中提供了该组件的 TINA 模型
    链接: www.ti.com/.../toolssoftware

    您可以使用上面的 TINA 模型根据您的应用进行配置。
    如有任何其他问题、请随时与我们联系。

    谢谢、
    手动