This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMP122:TPM122和 TPS3813K33的 IBIS 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TMP121, TMP122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739703/tina-spice-tmp122-ibis-models-for-tpm122-and-tps3813k33

器件型号:TMP122
主题中讨论的其他器件:TINA-TITMP121

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我分配的帐户正在为 TMP122AMDBVTEP 和 TPS3813K33MDBVREP 申请 IBIS 模型。

所有这些似乎都没有可用的仿真模型、只是想知道我们是否可以支持此请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    我也无法找到这些器件的现有 IBIS 模型。
    考虑到这些器件的使用年限、很难创建 IBIS 模型。
    谢谢、
    -Eric (DSS)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我看到已经有一个用于 TMP121的 SPICE 模型、它具有等效的功能、但缺少警报输出。
    为了支持我的客户、是否可以向现有模型添加警报输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    根据我的检查、TMP121没有 ALERT 引脚。 因此、ALERT 引脚模型应从 TMP122生成…… 正如我之前所说的那样、这将很难实现。
    谢谢、
    -Eric