This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有一组用于60GHz 链路数据传输的高速 ADC 和 DAC 的评估板

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739775/evaluation-board-which-features-a-set-of-high-speed-adcs-and-dacs-for-60ghz-link-data-transmission

主题中讨论的其他器件:ADC32RF82EVMDAC38RF82EVMTSW40RF82EVM

我使用 来自模拟器件的 HMC6350EK1评估套件以60GHz 的频率传输数据。 我们希望使用数字调制方案在60GHz 链路上构建一款输出高数据速率的演示器、但 很难找到一套现成的评估卡、让我这样做。

 

理想情况下、我希望使用一个具有一组高速 ADC 和 DAC 的评估板、这些高速 ADC 和 DAC 具有 SMA 连接(用于发送和接收的 I+、I-、Q+ Q-)上的差分输出、并具有 FMC 连接器、以便可以从 FPGA 开发板进行驱动。 理想情况下、ADC/DAC 的采样率至少为500Msps。

 

HMC6350EK1电路板需要一组由模拟信号驱动/连接到模拟信号的差分 IQ 接口。 说到模拟器件、它们似乎没有太多可以立即用于解决这一问题而无需创建定制 PCB 来实现。

 每当 ADC32RF82EVM 和 DAC38RF82EVM 非常适合此用途时、以及每当我们有任何可用示例让我继续工作时、我都会考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    TSW40RF82EVM 在单个评估板上同时具有 ADC 和 DAC。 然而、电路板的输出/输入是单端的、但您可以使用外部平衡-非平衡变压器将其转换回差分以进行测试。 该板还具有用于 FPGA 的 FMC 连接器。

    谢谢、
    埃本