This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TI-TINA 误差:当瞬态仿真运行至50%时、会发生浮点溢出错误

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736038/tina-spice-ti-tina-error-floating-point-overflow-error-occurs-when-transient-simulation-runs-till-50

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

由于浮点溢出错误、我的瞬态仿真将在50%处停止。  

请帮我看一下这个吗?

e2e.ti.com/.../isolated-DC-to-DC-power-conversion.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、

    该模型的工程师已不在办公室。 他将在本周晚些时候回来后回到你那里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    我将通过内部电子邮件对此进行跟进。

    Herman