This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1020:导入 EPC20136 FET 时出错

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739809/tina-spice-lmg1020-error-importing-epc20136-fet

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我下载并安装了 TINA、以便能够使用 EPC2036 GaN FET 在 SPICE 仿真中运行 LMG1020。 我在生成新的宏部件时遇到错误。 我使用了 tools>> New Macro Wizard 并选择了'From file'、选择了 EPCGaNLibrary.lib。 系统提示我从库中选择一个器件、然后选择 EPC2036。 它呈现了自动生成的形状、因此我选择了"从库加载形状"并选择了 NMOSE FET 符号。 然后、我通过拖放至符号来分配栅极、源极和漏极引脚。 当我选择"下一步"时、我遇到此错误:

相关行为:  

c_CSD1源漏极 Q=(asd2*asd4*log (1+exp ((v (source、lip)-asd3)/asd4))+
+asd5*asd7*log (1+exp ((v (source、lip)-asd6)/asd7)))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:问题标题应参考 EPC2036 FET,而不是 EPC20136 FET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您尝试使用的模型是 LTSpice 模型。 它使用的语法与 PSpice 和 TINA-TI 使用的语法不同。 请尝试导入 PSpice 模型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊! 是的。 我下载了 SPICE 模型、现在可以执行上述步骤。 再次感谢!