This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1020:需要 LTSPICE 的 SPICE 模型、加密模型不能与 LTSPICE 配合使用

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739718/tina-spice-lmg1020-need-a-spice-model-for-ltspice-encrypted-model-doesn-t-work-with-ltspice

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在考虑将 LMG1020与 GaN FET 一起用于驱动 UV 激光器。 我想在 LTSPICE Nut 中进行仿真、可用的模型会被加密。 我不关心模型的细节、但我想在 LTSPICE 中运行它。 有什么路径?

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    遗憾的是、此未加密模型不可分发、我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型。 我建议改用 TINA-TI 模型。 TINA-TI 是 TI 提供的免费仿真器。 如果您在下面的简短视频培训系列之前未使用过它、将有助于您快速入门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了 TINA-TI 并下载了所有新更新。 未安装 LMG1020、因此我尝试使用宏向导从下载的加密模型 lmg1020.lib 创建器件。 向导返回错误、文件为空。 在 Notepad++中打开文件时、我可以看到标题后跟加密数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    您无需为此使用"新宏向导"、因为 TINA-TI 中已经提供了该模型。 在以下位置单击 TINA-TI 参考设计: www.ti.com/.../toolssoftware、这应该会打开 TINA-TI 中的模型+测试台
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够加载测试台并运行。 那么、我的下一个问题是仅嵌入在该原理图中的 LMG1020? 换句话说、如果我想设计一个不同的电路、我是否需要使用 snom619a.TSC 作为起点并编辑原理图? 是否有办法在我的 TINA 设置中保存 LMG1020组件?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    有几种方法可以实现这一点。
    (1)如果需要、您可以将 LMG1020模型从 snom619a.TSC 复制并粘贴到另一个 TSC 文件。
    (2)。 [我的首选项]我只需创建一个 snom619a.TSC 副本、然后开始将其修改为您的电路。 原因是 TSC 文件中还嵌入了一些仿真参数、这可能有助于收敛并提高仿真速度和准确性。
    (3)如果您只是想在不引用另一个 TSC 文件的情况下插入器件模型、则可以从我先前发送的同一位置(TSM 文件)下载"TINA-TI Spice 模型"。 然后使用 Insert >> Macro 功能将其插入新的或现有的原理图中。

    但愿这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!! 明白了! 我尝试了选项#3, Insert>> Macro,它可以满足我的需要。 非常感谢您的帮助。 目前、我很难将 EPC2036 FET 导入到 TINA 中、但我将首先与 EPC 合作。 再次感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您也可以在此处发布 EPC 问题(单击"询问相关问题")、我们可能会向您指出正确的方向。

    您可能会发现这也很有用: