This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8606:定制设计所需的设计计算

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736801/pmp8606-design-calculation-needed-to-customize-the-design

器件型号:PMP8606
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1UCC28950

1) 1)     此设计是否适用于汽车环境??

2) 2)     我需要计算和公式来根据我的要求调整输入输出值。 我在该链接上未找到此设计的任何技术文档。

3) 3)     原理图中给出的输入值为300到700伏、我希望可以将其更改为18V 到120V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计最初不是针对汽车环境进行的。 但是、在选择合适的组件/额定值并切换到引脚对引脚 UCC28951-Q1的情况下、可以针对汽车环境进行修改。

    UCC28950的设计工具位于 http://www.ti.com/product/UCC28950/toolssoftware

    更改此设计的输入范围会显著改变整个设计。 如果输出功率保持不变、输入电流将大幅上升、最坏情况下为18V。 我建议您使用 TI 的功率级设计器来运行 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    请向我发送 BQ25703AEVM 的设计参考文件。 我在产品页面中找不到它。

    此致
    Naji Eid C.E.T.
    514-824-9107
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naji、

    您可以在产品页面上找到用户指南、

    http://www.ti.com/tool/bq25703aevm-732

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubg6/sluubg6.pdf

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我有这些文件、我需要的是设计文件(.sch 格式的原理图、布局.PCB、Excel 格式的 BOM 等)。

    谢谢
    Naji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳吉

    请将我和我将提供 Altium 文件、Gerbers 和 BOM 以及 Sch.