This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:PFC 硬件测试故障问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738357/tida-00779-pfc-hardware-testing-failure-issue

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC28180

电路根据给出的原理图进行。 并尝试在没有任何负载的情况下进行测试。 但是、当 PFC 未开启时、它作为正常整流器工作、而当 PFC 开启时、MOSFET 会变白。

可能的情况是什么?

我对所购买的电感器有疑问、因为它的尺寸比 TI 设计图中的电感器小。 我的设计图已附后(可以看到电感器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    您使用的 PFC 扼流圈错误、请进行验证并再次检查。

     在我看到一些问题之前,我不能再给你更多的建议了。

    我建议您应用一个评估板 TIDA-00779并与您的板进行比较测试。

    如果要应用 TIDA-00779、请联系 Wang、Kankan

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您提供的友好信息。 我用提供的邮箱 ID 邮寄了。

    关于 PFC 扼流圈:LCR 表中显示790uH、所用导体的电流容量为30A。 并且我正在无负载运行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 PFC 扼流圈设计、它还与材料相关、不仅与电感和电流能力相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、
    好的、让我检查一下。 感谢您提供宝贵信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了具有 UCC28180的控制电路。 在这里 、借助外部电源、我提供了 Vsense 5V 和 Isence 电压-0.275至0等反馈信号。  

    当 V_I_sence 为最小值时、PWM 具有最大96%的占空比、当 V_I_sense =-0.27V 时、它将减小至82%。占空比不会降低至82%以下。 这是否是所需的?

    为什么占空比不会达到最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    您能否将原理图和布局发送到我的邮箱: Jason-tao@ti.com、我想先检查它们。

    我将在收到您的邮件时在一两天后向您提供反馈、谢谢。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我刚刚将原理图转发给上面提到的邮件 ID aboce。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、让我们在邮件中进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢