This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951

Guru**** 2580105 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01159, TIDA-01141, TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735335/tida-00951-tida-00951

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件: TIDA-01159TIDA-01141TIDA-01281

您好!

我们希望构建 TIDA-00951系统(因为我们无法购买)。 系统由其他参考设计组成、如果可能、我们希望订购/购买不处理其组装的设计。 能否写下以下参考设计是否可用:

-         TIDA-01159 (2件)、

-         TIDA-01141 (1件)、

-         TIDA-01281 (1件)

运行 TIDA-00951参考设计还需要软件:TIDA-00951-SW,我曾要求过,但没有得到任何答复-在这种情况下,您还能为我提供支持吗?

此致、

Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boris、您好、感谢您关注德州仪器的 TI 设计。 我将向我们的工业系统电力输送团队提出您的问题、以确定他们是否可能拥有一些初始构建/测试的样片板。 由于所有四种设计都是在大约2年前设计和构建的、因此提供样片板库存的可能性非常小。

    作为 TI Designs 策略的一部分、我们通常不会将 TI 参考设计提供样片/购买。 该计划旨在为客户提供必要的设计文件、BOM 和原理图、以便您可以自行构建设计并根据需要修改为您的子系统。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fullilove 先生:

    有关此项目的任何新闻? 软件、这可能可用、或者?

    此致、

    Boris Ratej

    EMSISO 正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    可通过 TI 参考设计页面申请该软件。 请通过 TID 页面上的链接提供有关该项目的基本详细信息、该软件将提供给您。

    此致、

    Salil