请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 主题中讨论的其他器件: TIDA-01159、 TIDA-01141、 TIDA-01281
您好!
我们希望构建 TIDA-00951系统(因为我们无法购买)。 系统由其他参考设计组成、如果可能、我们希望订购/购买不处理其组装的设计。 能否写下以下参考设计是否可用:
- TIDA-01159 (2件)、
- TIDA-01141 (1件)、
- TIDA-01281 (1件)
运行 TIDA-00951参考设计还需要软件:TIDA-00951-SW,我曾要求过,但没有得到任何答复-在这种情况下,您还能为我提供支持吗?
此致、
Boris