This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:PMP7760输出电压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/739096/pmp7760-pmp7760-output-voltage

器件型号:PMP7760

您好!

如何将输出电压调整为例如12V?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    改变 R111的值将改变输出电压。 2.17kOhm 应产生12V 的输出电压。 根据负载要求、可能需要更改补偿。

    谢谢、

    Garrett