This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA627:OPA627

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734792/tina-spice-opa627-opa627

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已附上 一个电路的文档文件、其中图1无法在 TINA 噪声分析中进行仿真、而图2可以进行仿真。

可以帮助我解决这个问题吗?

提前感谢。

此致

Jubayer

e2e.ti.com/.../7384.Doc3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jubayer、

    感谢您分享您的原理图。 您是否介意直接上传 TSC 文件、以便我们节省一些时间进行绘制?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2630.1411.6470.Inverting-mode.TSC

    尊敬的 JC 先生

    TSC 文件已附加。

    此致

    Jubayer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jubayer、

    您使用的 TINA 版本是什么?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    11.1.0.124版 SV-DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是否是版本问题?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jubayer、
    遗憾的是、您连接到此线程的 TINA 电路不会打开。

    误差最可能的原因是输入电容器的公共连接形成的节点上没有直流接地路径。

    尝试在该节点与地之间连接一个大电阻器、然后重新运行仿真。 我猜错误不会再次出现。

    或者、您可以调整 TINA 到接地的最小分流电导。 选择 Analysis/Set Analysis Parameters (分析/设置分析参数)、将显示一个包含参数名称及其默认值的长列表的两列表。 滚动到表的底部、底部的第四行应为分流电导(S)、默认值为零。 将其更改为非零、但仍然很小的值、例如1p 或1n、然后重新运行仿真。 不应再次出现错误。

    此致、
    John